This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:漂移和噪声

Guru**** 2589610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188, INA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526797/ina188-drift-and-noise

器件型号:INA188
主题: INA818 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们需要一个仪表放大器将输入信号与 24 位 ADC 连接、优先考虑低漂移和 1/f 噪声以实现稳定的电压测量。 我们评估了 INA188 和 INA818。 INA188 是一款零漂移 µV 器、µV 类似的漂移、但其失调电压 (25 μ V) 高于 INA818 的 (10 μ V)。 两者在 0.1Hz 至 10Hz µV 内具有相当的输出噪声 (2.5 μ V)。 为什么零漂移 INA188 具有更高的失调电压、以及哪款放大器更适合我们的应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    INA188 将更适合您的应用。 零漂移架构提供您需要优先考虑的低漂移和低噪声、并且可以校准更大的失调电压。 INA188 和 INA818 之间的失调电压差异可以归因于架构差异(零漂移与超 β 输入)。 另外还有一种类似的形式要求比较两种器件、 这对您可能有帮助:https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1037119/ina818-offset-voltage-drift-compared-to-ina188-85c

    此致、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。 0.4µV 表表明、INA188 和 INA818 的输入失调电压 (Vosi) 在°μ V/ 0.35µV C 时相似、但输出失调电压 (Voso) 变化显著 (INA188:°μ V/ 5µV C、INA818:°μ V/ C)。 Voso 中的这种差异是什么原因造成的? 此外、如何测量 Vosi 和 Voso?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    Voso 的差异可归因于其输出级的差异。 尽管它们具有类似的高性能输入温漂、但其不同的架构会导致优先考虑不同的特性。 在这种情况下、INA188 零漂移架构 实现了低输出失调电压。  

    电气特性的测试条件位于页面顶部:

    更多有关测量失调电压的信息、请 阅读本应用手册 以及 有关失调电压的 TI 高精度实验室视频。

    此致、

    Kevin