This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:顶部标识确认

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525752/lm2904-top-marking-confirmation

器件型号:LM2904

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们订购了 1 卷(2500 个)的 LM2904DR-JF、顶部标识与数据表不同。

实际收到的产品:

数据表显示顶部标记应为 LM2904

卷带标签如下所示、表明可订购 PN 正确。

请检查原因并反馈给我们、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、

    顶部标识更改是实现 TI 器件顶部标识标准化的一部分。 如需查看与此更改相关的 PCN 、请点击此处。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    我查看了 PCN、它仅表明 TI 标识/引脚 1 标识符已更改、但实际器件标识为“L2904D",“,而、而标识应为“LM2904",“,如、如数据表中所示。

    请告知差异的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、

    感谢您指出这一点。 这看起来是一个错误 — 我们正在更新数据表,以反映对“L2904D"的“的正确更改。 这应该反映在下一个数据表修订版本中。 请注意、此器件仍是您订购的产品 LM2904DR-JF。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的嘉莉,

    由于顶部标识是 TI 原厂正品器件的一个非常重要的指标、我恐怕客户不会接受此说明(即数据表上的错误)。 TI 能否发出保证函来表明我们收到的 1 卷带确实是“LM2904DR-JF"?“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、  

    是否从我们的授权经销商处购买了这些产品? 请参阅下面有关授权经销商的链接。

    https://www.ti.com/ordering-resources/faqs/purchasing-online/authorized-distributors.html

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、

    来跟进我的最后一个帖子。 您是否有 TI 提供的保证书示例? 我不知道这是我们提供的。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    实际上、这卷带是通过我们发送给终端客户的、我们通过 TI 的官方渠道订购了这卷带。 但是、如果标识与数据表不相同、TI 如何在发生故障时确定相关批次、或确保器件未错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、

    我们能够从顶部标记上的附加信息跟踪特定批次。 我能够在我们的系统中查找您的器件 、并可以确认这是来自我们 马来西亚组装地点的 TI 器件。  我们的数据还与您之前附上的发货标签相匹配、显示 相同的密封日期和批号。

    此致、

    嘉莉