This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA659:10MHz 信号加法器

Guru**** 2482085 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528139/opa659-adder-for-10mhz-signals

器件型号:OPA659

工具/软件:

您好 TI 专家

  一个 10MHz 三角一个固定电压产生加法器输出三角振幅±0.2V、我使用 opa659、GBP 是 350MHz下图是仿真文件、仿真结果来看、输出波形失真了

e2e.ti.com/.../OPA659-summing-amplifier-250613.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于我们的大多数高速器件、我们针对某些反馈电阻对放大器进行调优、因为较高的 Rf 值有时会改变电路的行为、还会导致稳定性问题。 对于该器件、我们建议在增益为 2V/V 时使用大约 250 Ω 的反馈电阻 我能够通过 TINA 仿真尝试它、它确实改善了输出信号。 数据表第 15 页提供了用于不同增益的推荐反馈电阻器表格。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。 我将电阻从 5k Ω 更改为 250ohm、这样可以改善输出信号。