This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:XTR116–输出电流随时间增加/对外部瞬变的热影响

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528180/xtr116-xtr116-output-current-increases-over-time-thermal-effect-on-external-transis

器件型号:XTR116

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

您好:

我对您回复时的延误深表歉意、并衷心感谢您提供的帮助。

我的设计文件似乎未在上一条消息中附加、因此我现在已经包含 PCB 布局和原理图以供您参考。

如果您能回顾以下几点并分享您的见解、我将不胜感激:

  1. 我已经查看了数据表、目前正在使用推荐的器件  FCX690BTA (SOT-89-3)  构成。

    • 此封装是否足以应对设计中的散热问题?

    • 如果是、您能否推荐更适合此封装类型的特定 TR?

    • 如果没有、您会建议切换到其他封装吗?

  2. 我应该提高多少  铜面积  来改善这种情况下的热性能?

  3. 如果有  对电路设计本身提出建议的任何改进 非常感谢您的反馈。

再次感谢您的支持。 我期待着您的专家意见。

此致、

0.数据表
1.电路
2. PCB  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakyoung、

    您的帖子讨论的是以前的消息,但我无法通过您的帐户找到任何其他帖子。 您能否包括任何其他对话、以便我知道分享了哪些其他详细信息?

    如果无法做到这一点、请提供以下信息。

    1. VB+的值是多少?
    2. Q8 晶体管的最大输出电流是多少? 我假设它将为 4.3V * 100/10k (43mA)、因为这是使用 5V 电源的 ADUM4195 的最大输出。

    如果您尝试实现反向电压保护(如图 7-2 所示)、D16 和 C61 应位于电压整流器 (D15) 的另一侧。 它们应连接在 XTR116 的引脚 7 和引脚 4 之间。

    有关 FCX690B 的功率耗散、请参阅下面重点介绍的热特性。 该晶体管 在采用 15mm x 15mm x 0.6mm PCB 封装(在静止空气中覆铜为 1oz)时连续耗散 1W 功率、在采用 40mm x 40mm x 1.6mm PCB 封装时连续耗散 2W 功率。 使用 43mA 输出电流、也就是最大电源电压

    此致、
    Gerasimos