This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:将 4.2Vpp 时钟转换为 LVPECL

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111, LMH7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528572/lmh7322-converting-4-2vpp-clock-to-lvpecl

器件型号:LMH7322
主题中讨论的其他器件:CDCLVP111

工具/软件:

您好团队:

我的客户尝试将 4.2Vpp 时钟转换为用于 CDCLVP111 的 LVPECL 时钟。

LMH7322 是否能够提供 4.2Vpp 输入时钟?
我很担心、因为 VRID 仅为+/- 1V。

LMH7322 的最大输入频率是多少?
客户需要至少 1GHz

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科威特圣:

    LMH7322 是否能够提供 4.2Vpp 输入时钟?

    LMH7322 的 VRID 为+/- 1V、这是由于输入之间存在二极管钳位:

    VRID 可以高于定义的+/-范围、最大为器件的 VCC、但由于内部输入二极管的正向偏置、这会导致过多的偏置电流。

    LMH7322 的最大输入频率是多少?
    客户需要至少 1GHz

    这取决于您的 VCCI 和 VCCO 以及负载条件。 在 5V VCCI 和 VCCO:  

    请注意、在上述切换速率下存在输出失真、使得输出仅摆动至其最终值的 50%:

    此外、由于切换速率可能因 PVT 而异、因此无法测试典型规格、也无法确保其符合典型规格。