This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528174/lm358-lm358

器件型号:LM358

工具/软件:

您好、您能帮我检查我们上次咨询的问题是否与材料的批次性质有关? 此外、您是否收到过有关第 2213 批的其他异常反馈? 谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您正在参考此主题。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1486585/lm358-lm358p/5709970?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TP4%2520and%2520TP7#5709970

    这是电路在仿真中的工作原理。  

    输出 TP4 和 TP7 由 50k Ω 电位器设置确定。  

    条件 1:电位计处于 80%设置。

    条件 2:电位器处于  50%设置:

    条件 3:电位器处于  10%设置:

    这是仿真文件。 由于收敛问题、我使用理想的运算放大器。  

    e2e.ti.com/.../TL031-LM358-LED-06172025.TSC

    请确保 LM358 的输入在线性或共模区域中运行。 如果不是、LM358 可能会出现相位反转问题、可以了解您可能观察到的问题。   

    例如、在以下条件下、右上电路的输入超出 VCM 范围、由于相位反转问题、TP7 将变为低电平而不是高电平。 PCN 之前的运算放大器的行为并非如此(如果输入不在 VCM 范围内、它将不会进行相位反转。 换句话说、TP7 将保持高电平)。   

    如果我正确理解了您的问题、这就是发现问题的情形。  

      

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond