This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071:TLC071 无偏移功能?

Guru**** 2573535 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC071, TL071H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525995/tl071-tlc071-no-offset-function

器件型号:TL071
主题中讨论的其他器件:TLC071

工具/软件:

您好先生

我们在旧产品中使用了多年的 TLC071、并使用了失调电压调节功能

但现在我们在最近的器件中没有得到该函数了吗?

请提出建议、谢谢

如果发布了任何 PCN、是否显示了此更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    我们购买了 TLC071C、但没有调节功能、与 TL071H 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex1:  

    我们购买了 TLC071C、但没有调整功能、与 TL071H 相同

    是的、删除了 PCN 之后 TL07x 和 TLC071C 中的失调电压调节引脚功能。   

    如果发布了任何 PCN、是否显示了更改?

    由于新的晶圆制造厂发生了变化、但性能规格通常与 PCN 之前的产品保持一致。 否则、我们将会对数据表进行更改(我认为最新的 TL071x 数据表尚未发布)。  

    OP07C/OP07D 是仍然具有偏移调整功能的器件。 由于晶圆厂工艺得到改进、Vos 控制效果比以前好得多、因此该功能被移除了。  

    如果您考虑使用低 Vos 运算放大器、您可以考虑 Vos <1mV 的精密运算放大器。 我们的目录中有低成本或成本优化型精密运算放大器、这些是 在封装过程中制造和调整时具有内部 e-trim 特性的低 Vos 运算放大器。   

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/overview.html

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond

    该引脚在仪器设计的失调电压调节中非常重要、可以更改任何需要 Re  验证的器件。  

    我认为很多客户都遇到了同样的问题、天啊

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex1:

    我知道运算放大器是否用于仪表设计。 但是、我们有许多低到超低 Vos 的运算放大器、如果使用这些运算放大器、则无需进行 Vos 调整。 通常、这些运算放大器的性能规格比 TL07x 设计要高、但其成本可能更高。 但我们还 拥有适合类似设计的低成本精密运算放大器。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond

    请问哪个 PCN 提到了失调电压功能应该被移除?

    我只发现 PCN 编号是 20220615003.1、如下所示

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    TL07x 运算放大器系列受一系列 PCN 的影响。 由于一些未知原因、Arrow 公司没有在其网站上发布所有相关的 PCN、我通过 digitkey.com 查看了 PCN。 新晶圆制造厂是根据新晶圆制造工艺中之前的拓扑“重新设计“的、并且硅芯片面积小于 PCN 之前的运算放大器。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5488/PCN20230627002.1.pdf

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/4831/PCN20221219008.0.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond

    谢谢,但我们看不到任何  “偏移函数被删除“?

    或者使用其他词语替换“offset 函数 be removed “??

    最终客户 投诉

    感谢您的理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    我们看不到任何“offset   function be removed“?

    我了解客户的合规性。 数据表中指定了禁用失调电压引脚调整功能(在“历史记录选择“下)、但最新的数据表尚未发布。 新数据表的发布已延迟。

    由于新的晶圆制造厂实现了更好的过程控制、因此删除了所有具有失调电压调节特性的新 PCN 运算放大器系列、但该产品仍然属于通用运算放大器类。  

    我会要求我们的系统工程人员尽快发布最新的数据表。  

    此致、

    Raymond