This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR106:XTR106 数据表更新(最低工作温度从–55°C 更改为–40°C)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305, XTR106, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1522990/xtr106-xtr106-datasheet-update-minimum-operating-temperature-changed-from--55c-to--40c

器件型号:XTR106
Thread 中讨论的其他器件: XTR300、XTR305

工具/软件:

根据 2025 年 1 月更新的 XTR106 数据表(修订版 B)和 1998 年 6 月更新的(修订版 A)、绝对最大额定工作温度(最小值)从–55°C 更改为–40°C。  TI 是否有任何补充信息可说明为何会降低该范围? 是否发生了制造变更或这是由于一些更新的测试信息而造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    对该器件进行了制造更改。 如需信息、请 单击此处。 我怀疑这一变化是制造变化造成的。  

    如果您需要其他任何信息、请告诉我!  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    感谢您提供的信息、这 很有帮助、但我有一个后续问题。 这一变化表明增加了一个制造厂 (FFAB) 以及很可能导致温度变化的制造变化。 因此、当前的制造厂 (JIBB) 是否将继续制造这些器件、我们是否只能从该工厂采购这些器件? 或者当前工厂将逐步淘汰还是过渡到新的制造工艺? 我想问、因为我们的传感器使用 XTR106、我们确定的工作温度范围低至–65F(–54C)、这对公司来说非常成功。 我们非常感谢您提供有关此方面的任何信息或其他联系信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您是否有当地的 TI 代表? 材料采购不在 E2E 的讨论范围内。  

    如果您没有当地的 TI 代表、我们可以离线参加!  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、


    您能和我分享这个原理图吗?

    我一直在调查一些变化是什么、并与参与其中的人进行了交谈。 这可能是可能的、但我需要与设计团队沟通以确定可行性。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我们的设计应用与数据表中图 6-6 所示相同、没有 1N4148 二极管。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的分享。 我将看到设计团队可以与我联系。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    电源电压和负载是多少?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    标称电源电压为 24V 或 28V。 至于负载、它基于客户、因为他们倾向于使用不同的负载电阻值、但标准为 10 欧姆、100 欧姆或 250 欧姆。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    Robert 将离职一段时间、因此我将继续提供线程支持。 我看到您提到过、您的原理图与没有二极管的图 6-6 类似、7-1 是否可以准确表示?  

    当我们等待设计团队的反馈时、我想看看是否有其他前进的道路。

    在所有其他可用的 4 –20mA 信号调节器中、只有两款具有扩展工作温度范围的:XTR300 和 XTR305。 这些是三线 XTR、您是否认为这可以设计到系统中?

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    是的、您的正确图 7-1 更具代表性、因为我们对电桥进行了补偿以减小温度和精度差异。 我知道 XTR300 可能是可行的选择、但这必须用于未来的产品或重新设计、 而对于高温应用、由于我们的客户要求、我们优先选择 2 线系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    好的、很高兴我们在同一个页面上;当我听到设计团队的回复时、我会告诉您。  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    我听取了我们内部团队的意见、共识如下。  

    PCN 之前的材料具有–40°C 至 85°C 的额定温度范围、即使工作温度范围为–55°C 至 125°C 也是如此:  

    PCN 之后的材料在–40°C 至 85°C 的温度下具有相同的指定表征范围:  

    设计团队指出、器件的设计和仿真结果仍然在–55°C 下工作;但是、没有对此进行的生产测试。

    归根结底、数据表是黄金来源、在绝对最高工作温度之外工作的器件始终存在相关风险。  我建议 在您的终端设备中执行新的 PCN 材料 XTR106 的测试。  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolina、

    感谢信息,因为这是非常有帮助的,并感谢所有幕后的人员支持这一点。