This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV333:无输入二极管运算放大器

Guru**** 2766645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321, LM321LV, TLV333, LM2902, LM324, LMV321A, TLV9041, LMV341, TLV2760, LMV601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1527375/tlv333-no-input-diodes-opamp

器件型号:TLV333
主题中讨论的其他器件: LM2902LM324、LMV321、 LMV321A、LM321LV TLV9041LMV341TLV2760LMV601

工具/软件:

我需要类似 TLV333 的运算放大器、并且在 VCC 的输入端没有二极管。

因此、当输入端有电压时、可以将 VCC 降至 0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、所有 I/O 引脚都包含连接到其电源轨的反向偏置 ESD 二极管。 因此、从输入端子到 Vcc 之间没有 ESD 二极管、就没有像 TLV333 这样的器件。  不过、我们有一些更高电压的器件(如 LM324 或 LM2902)、这些器件会受到二极管到负电源轨的反向击穿电压的保护(从输入到 Vcc 的过程中没有 ESD)。

    在这些部分中、可以在 VCC 之前为输入供电以实现灵活性,而不会消耗可能损坏器件的大输入电流 — 见下文。

    话虽如此、您可以将输入电流限制在 10mA 以下、以保护任何运算放大器免受损坏。  这可以通过添加一个与输入端子串联的电阻器轻松实现。  例如、对于 Vin=5V 和 Vcc=0、添加与输入串联的 500 Ω 电阻将限制低于 10mA 的电流 — 如下所示。

    此外、如果在输入引脚上存在非零电压时 Vcc 悬空、则只要 VG1 低于 7V 的绝对最大值,电路就不需要任何保护 — 请参阅下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低压 LMV321 也没有连接到 VCC  的二极管。 (但较新的 CMOS 型号 LMV321A 和 LM321LV 具有这些型号。)

    通常、通过使运算放大器保持通电状态并使用关断功能(例如 TLV9041 S)、可以解决该问题‍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、TLV9001S、LMV341、LMV601 和 TLV2760 具有关断选项。