This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:INA241A 或 INA296A、哪一个用于 D 类音频放大器 TPA3255 和 TAS5634?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TAS5634, INA253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529255/ina241a-ina241a-or-ina296a-which-one-to-use-for-class-d-audio-amplifier-tpa3255-and-tas5634

器件型号:INA241A
主题中讨论的其他器件:TPA3255TAS5634INA253

工具/软件:

我们想评估 TPA3255 或 TAS5634 以驱动直流音圈电机、并选择了内联电流测量。 对于 TAS5634、PWM 频率设置为 500kHz。 进行内联测量时应使用 TPA3255 或 TAS5634 使用哪种差分放大器? 此类 D 类音频放大器是否需要 PWM 抑制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benyuan、

    您会将 Rshunt 放置在哪里?  它是否位于下图中的电感器之后?  我认为建议使用此方法、因为对于 INA241 来说、PWM 的频率过高、请参阅随附的数据表片段。  我推荐在电感器之后使用 INA296。  INA296 的原因是它具有高带宽、没有增强型 PWM 抑制功能。  如果您想在电感器之前放置 Rshunt、我不相信这些器件中的任何一个都能正常工作、因为这些器件的 CMRR 处于高频。  目前这些是我们拥有的最好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们使用 BTL 或 PBTL 模式、其中扬声器由线圈电机代替。 因此、建议将 Rshunt 放置在 LC 滤波器之后、以获得更好的抗噪性能?

    BTW、我们使用分立式 MOS 作为 D 类驱动器时面临噪声问题、可能是相关问题、请参阅以下文章

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528482/why-the-current-noise-variance-is-different-when-inline-sensing-h-bridge-current-in-forward-and-reverse-mode

    不同之处在于、我们使用的是 INA253、如果我们将电流从左半桥驱动到右侧、则电流噪声非常大、而 INA253 上的 VCM 很大、频率为 500kHz、并且间隔不是 3us。 在这种情况下、我们如何仍然能够在 500kHz PWM 下测量电流? 在每个半桥的 SW 点添加一个 LC 滤波器是否有帮助?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benyuan、

    如果将 Rshunt 放置在 LC 滤波器之后、会好得多、因为电压的变化不会像开关频率那样大。  开关频率将影响 CMRR、并具有非常高的频率分量。  如果将其放置在电感器之后、电压转换不会在 Rshunt 处发生。

    在另一个帖子中、Rshunt 的电压变化 (Vcm) 似乎比另一个对电感器(也称为电机)的变化更大。  我会把这事告诉我的霍利。

    我明天也下班了、所以回复会被延迟。

    此致、

    Javier