This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4316-Q1:TLV4316 IC 中的问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528933/tlv4316-q1-issue-in-tlv4316-ic

器件型号:TLV4316-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们在工程中使用此 IC、面临一个问题:即使在未向 所附原理图中的 PWM_INPUT_P 和 PWM_INPUT_N 提供任何输入的情况下、我们也能获得 1.8V 输出。 请验证它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不应在正输入接地的情况下将 PWM 信号直接施加到负输入端子、因为这将导致输出冲击电源轨。  此外、您应该在所有 100k 反馈电阻器上添加 0.6pF 反馈电容,以正确补偿电路 — 见下方。   

    很难阅读您的原理图。 如果您需要进一步的帮助、请在特定条件下显示一个信道。