This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA350:OPA 350

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529200/opa350-opa-350

部件号:OPA350

工具/软件:

我曾尝试使用 OPA350 同时用作放大器和缓冲器、但实际上并不起作用。  

两个 R = 1k Ω、预期增益均为 2。 提供+5V。 在 V+和 GND 之间添加了 0.1uF 旁路电容器。 添加了反馈电容器以尝试稳定它(但如果没有反馈电容器,似乎也没有影响)

 

下面是输入 和输出。 放大与预期增益 2 不一致?

由于数据表指定 OPA350 的单位增益稳定、因此我也尝试将其配置为缓冲器。

   

输出不会提供与输入相同的波形。 当我将其配置为运算放大器时、它看起来与前面的输出相同(上面的示波器图)。

哪里出了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohd

    显示电源。  对于单个 5V 电源、您必须 上移输入(请参阅 VCM)以确保输出处于 OPA350 线性范围内 — 见下文。    正如预期的那样、OPA350 表明它实际上具有 2 的增益。

    我不清楚您的输入信号是什么。 如果它是小于 us 的短时脉冲、反馈 RC 将滤除约 402kHz 的 fc 信号、因此任何短于 2.5us 的信号都将衰减 — 见下文。

    运行瞬态仿真显示了 10MHz 方波输入信号从增益 2 衰减到增益=~1.2(从+/–200mV 降至+/–120mV)- 请参阅下文。

    将 560pF 反馈电容器替换为 9pF 可正确补偿 (CF = CIN_DIFF + CIN_cm) 运算放大器、有效带宽约为 25MHz — 如下所示。

    借助上述补偿、OPA350 可以轻松地传递 10MHz 的小信号而没有任何衰减 — 见下文。

    e2e.ti.com/.../OPA350-single-supply.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA350-AC-bandwith.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA350-transient-response.TSC