This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA191:交流电流检测 400VAC 50Hz

Guru**** 2579275 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199, TIDA-00753, INA2191, INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1518189/ina191-ac-current-sense-400vac-50hz

器件型号:INA191
主题中讨论的其他器件:INA199INA2191INA241A

工具/软件:

您好:

在现有设计中、我们使用 AZ-0500 1:500 (Talema) 电流互感器和 TLV9002ID*来测量 400VAC 50/60Hz

初级电流范围:62.5mA、(min) 和 9A(故障状态下的最大值)、反映出 125uA 的最小次级电流和 20mA 的最大值(负载电阻为 30 欧姆)

为了提高精度、我想根据注释 TIDA-00753 使用 INA199。

我看到的问题是 28uA 的高偏置电流、与上述次级电流 (125uA) 相当。

我们有 2 个通道、因此 INA2191 在考虑双通道和低输入偏置电流时非常接近我们的要求。  我们将 Ref 引脚连接到 2.5V。

查询:1 图 7.2 INA2191 图显示的是串联的电容输入、这有点让人困惑、它是如何处理直流输入的?

查询:2 您认为、我们可以使用  INA2191 进行交流电流检测或其他更好的解决方案。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    1. INAx191 内部的电容耦合电路有电容器,不断充电和放电,将电荷(信号)传输到第二级,即差分放大器。 这种切换的整体过程非常复杂、不能以任何直接的方式共享。  

    2、最大共模电压是多少? 如果电压为 400V、则该器件将无法正常工作、因为只有规格要求在高达 40V 的电压下运行。 如果电压处于共模范围内、则此器件应可用于检测您列出的电流。

    BR、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完成了仿真、刚刚在故障条件下发现、负载电阻器上可以达到 28mA、从而产生峰峰值约+–500mV 的正弦电压。 请查看以下波形。 我也附上了同样的内容。

    数据表显示允许的最大建议负电压为 GND-0.2。 实际上我可以找到比推荐更多的

    您对我有什么意见/建议吗? 选择 30R 负载电阻器来检测典型电流、该电流为 330uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    如果您在 30R 电阻器上具有 28mA、这意味着检测电压为~840mVpk-pk(如图中所示)。 如果您将其增益提高到器件的 50V/V、则会使输出饱和。 0.84V * 50V/V = 42V

    DS 的以下片段指定了如果引脚上的电流限制为 5mA、如何能够超出列出的电压。

    我建议使用共模电压进行仿真、就像此处所示的应用中那样进行仿真。 这样您就可以了解输入引脚相对于 GND 的实际电压。  

    BR、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Holly。 现在、我一定要继续使用此 IC。 另外我还想选择 INA241A。

    1) 是、在 840mV 时、它会并且应该使我的输出饱和、因为 I 这是一种故障情况。 只是不应该损坏 IC。 我将通过为 IN+和 IN-添加串联 1k 电阻来确保这一点。 这 应该足以应对高达–5V 的负电压问题吗?

    通常、负载电阻器上的电流最大为+–60mV、应该是安全的。GND-0.2V  

    2) 与仿真相关:->我有来自电流互感器的输入 (1:500)、在这种情况下、 模拟 28mA 电流时应考虑的电压(如上图所示)是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    1.是的,这应该足够了。

    2.图片中显示的电压是您期望在节点上看到的共模电压。 这是特定于应用的内容。 您还将获得我以绿色显示的电流源、这将确保您正在拉动 28mA。 在照片中可能不清楚、但电流源正在流向 GND。

    此致、

    Holly