This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR106:XTR106UA/2K5 可靠性数据

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR106, OPA1637, ULQ2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529331/xtr106-xtr106ua-2k5-reliability-data

器件型号:XTR106
主题中讨论的其他器件: OPA1637ULQ2003A

工具/软件:

我下载了 XTR106UA/2K5 可靠性数据文档、在“Qualification Summary“下、这是否意味着实际器件经过了所示的测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    您讨论的是这组测试吗?

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    是的、这些都是我所指的测试。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    大家都知道、这些测试是针对器件的应力测试。

    作为发布流程的一部分,我们对器件进行压力测试,以确定是否会在器件的整个生命周期内发现故障指示 — 此页面对此进行了更好的描述:可靠性 | TI.com

    页面指出:“所有 TI 产品在发布之前都要经过资质认证和可靠性测试或基于相似性证明的鉴定。“
    一组代表性的设备要通过应力测试、客户收到的设备不会通过应力测试。  

    客户收到的器件会经过最终测试、以确保数据表合规性。 最终测试是一组用于测量器件电气特性表的最大/最小规格的测试 — 此测试不会对器件造成压力。  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolina、

    已了解、但 XTR106UA/2K5 本身执行测试的发布鉴定摘要结果是否为 与其他器件相似的鉴定摘要结果? 报告没有明确地说,或区分表中的任何一种方式,因此我的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    好的 — 明白了。  

    XTR106UA/2K5 近期在今年早些时候发布了 PCN'ed 通知、客户将收到此通知、具体如下为 DigiKey 版本: 简介

    资格认证结果见第 3 页:  

    如您所见、测试 E2、E4 和 E5 是在 XTR106 器件上执行的。  
    设计过程与 OPA1637 器件相似、是非常重要的。
    该封装与 ULQ2003A - Q1 器件相似、但尺寸相当。  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolina、

    我收到了 Clifton 先生的此 PCN、您的回答是正确的、因为该套件符合所示测试的相似性要求。 但 现在、您之前展示(并在下面重复)的 XTR106UA/2K5 的认证摘要展示了执行的测试。

    我的问题是、器件的认证摘要是专门在 XTR106UA 上执行的、还是通过相似性进行认证?

    此致、  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    蓝色的亮点是相似性鉴定、黄色在 XTR106UA/2K5 上执行

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  这是非常有帮助,感谢所有的支持。