This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:放大交流正弦信号后的方波信号

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529015/opa547-square-signal-after-amplifying-an-ac-sinusoidal-signal

器件型号:OPA547

工具/软件:

尊敬的所有人:  

我 使用 OPA547 将 3V AC 信号放大 为 20、5V AC 信号。 我遵循了以下原理图中所述的改进型 Howlannd 电流泵电路。 (可在本文档 OPA547EVM、OPA548EVM 用户指南中找到)

以下公式是构建 改进型 Howlannd 电流泵的基本条件。 因此,我使用了这些电阻值 :RF1 = 9,96KΩ Ω, R2= 10kΩ Ω 和 R5 = 9,99KΩ Ω,(RHCP + RF+)= 10, 257kΩ。

问题是放大后的信号没有正弦波形、而是方形。 我为什么不做这件事呢?

我期待您的支持、以改善我的信号并找出问题的根本原因。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ahmed、

    您的 RHCP 价值是什么?

    使用 RF+添加该电阻是正确的做法、因为该组合电阻相对于 RF1 的匹配将决定电流泵的运行情况。  

    当 RHCP 的电阻设置得过低时、我通常会看到 Howland 电流泵是这样的。  

    例如:

    很好

    差:

    此致、

    Jacob