请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS3215 工具/软件:
我想将差分 100 欧姆信号转换为单端 50 欧姆信号并将其输入到 A
挑战。 我可以通过单电源使用 THS3215 吗?
50 欧姆时、输出 40MHz 约为 1Vpp。
如果还有其他简单的方法、请告诉我。
如果可能、我想使用单电源+ 5V。
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.