This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3215:如何使用 THS3215

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1530199/ths3215-how-to-use-ths3215

器件型号:THS3215

工具/软件:

我想将差分 100 欧姆信号转换为单端 50 欧姆信号并将其输入到 A
挑战。 我可以通过单电源使用 THS3215 吗?
50 欧姆时、输出 40MHz 约为 1Vpp。
如果还有其他简单的方法、请告诉我。
如果可能、我想使用单电源+ 5V。
非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件可用于单电源配置。 但所需的最小电压为 8V。  我们使用第 57 页的数据表中建议的单电源配置。 需要交流耦合、然后信号偏置到 1/2 Vs、基准电压也可通过芯片产生。

    此致、

    Ignacio