This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991:当仅提供正电源轨时、VOUT 很奇怪

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1531585/opa4991-vout-is-strange-when-only-positive-rail-is-supplied

部件号:OPA4991

工具/软件:

您好团队:

我的客户已经使用 OPA4991 构建了电压跟随器配置、如下所示。

当仅提供正电源轨 (+5.2V) 时、输出电压为 40mV。 (客户不希望 40mV)
当两个电源轨都可用时、输出电压为 0V。

但是、客户无法同时提供两个电源轨。
我们应该怎么做才能防止上电时输出变为 40mV?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:  

    当只有正电源轨 (+5.2V) 可用时、输出电压为 40mV。 (客户不希望 40mV)
    当两个电源轨都可用时、输出电压为 0V、因为它应该为[/报价]

    如果仅使用单电源轨、这可能是预期的输出行为、请参阅负电源轨余量。  

    要解决问题、您可以考虑使用双电源轨或使用 LM7705 将负电源轨轻微偏置到 GND 以下。  

    或者、您可以考虑使用其他低成本运算放大器。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond