Other Parts Discussed in Thread: OPA4991
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA4991 工具/软件:
您好团队:
我的客户已经使用 OPA4991 构建了电压跟随器配置、如下所示。

当仅提供正电源轨 (+5.2V) 时、输出电压为 40mV。 (客户不希望 40mV)
当两个电源轨都可用时、输出电压为 0V。
但是、客户无法同时提供两个电源轨。
我们应该怎么做才能防止上电时输出变为 40mV?
此致、
Kee Kuhara.