This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:失调电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1530702/ths4551-offset-voltage

部件号:THS4551

工具/软件:

您好、

我的设计将单端信号转换为差分输出。

我设计的电路板上 THS4551 具有高失调电压。

为了测量失调电压、我将输入端接地。

电路图如下所示。

在这些条件下、节点 ADC IN+测量值为 2.057V、节点 ADC IN-测量值为 2.044V

失调电压高达 13mV。

您能解释一下可能的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我为这个问题道歉。 这只是由于电阻器精度低所致。

    此致、