This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:原理图检查

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1530929/isow1412-schematic-check

器件型号:ISOW1412

工具/软件:

尊敬的专家:

请帮助进行原理图检查并提供反馈。非常感谢


此致、

Barton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barton:

    原理图看起来很好。 请让客户还在 VDD 和 VISOOUT 引脚上添加一个 1uF 电容器。

    为获得出色性能、请务必告知客户严格遵循数据表中提到的布局指南。 您也可以参考 EVM 布局作为参考点。

    此致
    Varun