工具/软件:
您好、
我们在激光雷达项目中使用 OPA860、 我的主要问题是我们当前使用的峰值保持电路。
客户偶尔会报告 OPA860 存在问题。 随附的是合格和有缺陷产品的具体测试波形、我想了解产品有缺陷的原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
有关此问题、请参阅我们的测试报告:
尊敬的 Anant:
如果我们需要的话
设备似乎在当前没有唱歌、因此可以将损坏的设备发运给我们、以便我们可以对其进行更多的测试。
在 TI 网站中提交 FAR、或者我们直接向您发送故障器件?
1. 损坏器件和正常器件的静态电流是相同还是不同?
是的、我们已经测试了 A-B-A、在更改器件时问题就解决了;
2. 在您发现问题的电路板上、您能否检查并确认二极管 D350 是否正常工作? [/报价]是的、D350 工作正常。