This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA860:OPA860 问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1518451/opa860-the-opa860-issue

器件型号:OPA860

工具/软件:

您好、

我们在激光雷达项目中使用 OPA860、 我的主要问题是我们当前使用的峰值保持电路。

客户偶尔会报告 OPA860 存在问题。 随附的是合格和有缺陷产品的具体测试波形、我想了解产品有缺陷的原因。

 e2e.ti.com/.../OPA860.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我正在研究这个问题,我 明天就会回到你的身边。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:

    请仔细查看此问题并提供您的意见、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您能否同时分享该器件引脚 3(基极)处的波形?

    您在测试时发现有故障/有缺陷的设备的百分比是多少?

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关此问题、请参阅我们的测试报告:

    e2e.ti.com/.../8360.OPA860.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我相信这份测试报告与您之前分享的报告相同。

    如果您 也可以共享器件引脚 3(基极)的焊盘、调试会容易得多。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anant。

    Plesae 是指我们更新了文件中 PIN#3 波形的文件、绿线就是波形、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    更新后的文件与前一个文件相同、并且没有 PIN3 波形。

    您能检查和刷新吗

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:

    请参阅下面的波形:

    这是 前面的几个:

     

    这是更新后的版本:

    绿线是 PIN#3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zang:

    我看着这个,我会回来给你。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:

    请帮助检查波形、是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我们还在看这个,明天就会变得更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:

    请帮助查看此案例、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    似乎设备在电流中没有灌入,否则可能将损坏的设备发运给我们,以便我们可以对其进行更多的测试。

    但在此之前、您可以检查和确认

    1、损坏部件和正常部件的静态电流,是相同还是不同?

    2.在您发现问题的板上,您能否检查并确认二极管 D350 是否正常工作?  

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:

    如果我们需要的话

    设备似乎在当前没有唱歌、因此可以将损坏的设备发运给我们、以便我们可以对其进行更多的测试。

    在 TI 网站中提交 FAR、或者我们直接向您发送故障器件?

    1. 损坏器件和正常器件的静态电流是相同还是不同?

    是的、我们已经测试了 A-B-A、在更改器件时问题就解决了;

    2. 在您发现问题的电路板上、您能否检查并确认二极管 D350 是否正常工作?  [/报价]

    是的、D350 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我将为此 FA 启动一个电子邮件链、并在其中共享所有详细信息。

    此致

    Anant