This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TLV9001 与 TLV6001

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1530792/tlv9001-tlv9001-vs-tlv6001

器件型号:TLV9001
主题中讨论的其他器件: TLV6001

工具/软件:

您好的团队、

我的客户考虑从 TLV6001 迁移到 TLV9001。

您能告诉我 以下内容吗?

  •  通过升级到 TLV9001、ESD 额定值从+/–4000V 降至+/–2000V。
    为什么 ESD 等级会这样降低?
  • 为什么热阻增加 1.4 到 1.6 倍?
    • 结至外壳:91.6℃⇒148.5℃ /W
    • 结至板:59.6℃⇒82.3℃ /W

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9001 使用较小的裸片、因此具有更高的成本效益。 但这为 ESD 保护留出了较少的空间、并降低了传导热量的能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全同意克莱门斯。 感谢您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens、Marek、

    感谢您发送编修。

    在哪些情况下专门减小了用于 ESD 保护的空间?

    您的意思是、它让 ESD 防护环的空间变小了吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 的意思是说、 给定的晶圆工艺有多组 ESD 二极管。 因此、可能必须使用较小(不太稳健)的 ESD 二极管才能装入较小的封装中。