请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9001 主题中讨论的其他器件: TLV6001
工具/软件:
您好的团队、
我的客户考虑从 TLV6001 迁移到 TLV9001。
您能告诉我 以下内容吗?
- 通过升级到 TLV9001、ESD 额定值从+/–4000V 降至+/–2000V。
为什么 ESD 等级会这样降低? - 为什么热阻增加 1.4 到 1.6 倍?
- 结至外壳:91.6℃⇒148.5℃ /W
- 结至板:59.6℃⇒82.3℃ /W
此致、
伊藤和树