This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA596:SPICE 模型

Guru**** 2813835 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA596, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1531253/opa596-spice-model

器件型号:OPA596
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您好、

我使用 OPA596 的 Spice 模型运行 LT Spice。

我希望输入 125kHz 方波、并输出一个放大 6 倍的信号、但输出电压变成了正弦波。

你知道原因吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我想输入 125kHz 方波并输出放大 6 倍的信号、但输出电压就像正弦波。

    我在 Tina-TI 中进行了仿真、看起来非常接近。 100V/usec 定义为阶跃响应上升沿的 10%至 90%、稳定时间表示需要额外的时间才能稳定到 全振幅的±0.01%的设定点。  

    要复制输入方波、您需要更高的 BW 运算放大器来复制方波的上升沿和下降沿。 要完全复制方波的上升沿和下降沿、BW 中需要多达 13 次谐波(奇数谐波)才能完全复制全方波的边沿定义。 OPA596 可能不会保留 BW 来在 GBW 乘积之后严格复制方波。

    如果您要生成尖锐的方波、最好使用比较器(开放式收集或推挽输出级)来生成所需的方波。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond