This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:TL331 用作方波发生器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533248/tl331-tl331-as-square-wave-generator

零件号:TL331

工具/软件:

您好:

我们正在处理一个有关将 TL331 用作 采用正弦比较器输入的方波发生器的问题。 方框图。

可以看出、电路具有迟滞(100K 电阻器)、可避免噪声输入信号引起的输出波动。

我们已尽可能扩大迟滞、但我们不时会继续看到杂散转换。

乍一看、它看起来像一个干净的输出:

但加宽时间轴会显示以下杂散转换

这种转换有时会非常高、以至于在微控制器读取时产生错误。

关于如何使用 TL331 的任何建议?

我们期待着您的热情反馈。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan、

    您可以添加一个与 R3 并联的电容器来加速迟滞;下侧可能是 IN+在输出下降时低于地电平、这可能会导致相位反转。

    可以在交流输入端添加一个低通滤波器。