This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1824:灌电流规格

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533482/tlv1824-sink-current-specs

器件型号:TLV1824

工具/软件:

您好、

我的客户希望使用比较器输出来驱动有关 20mA 的 LED、但我们不太清楚灌电流规格。 我们在数据表中找到了以下内容、但您能帮助说明一下吗? 谢谢你。  

 

根据注释 4-6、绝对最大额定值似乎是二极管钳位电流、而不是典型的返回路径?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abigail、

    最小短路电流为 15mA、因此比较器可以设置电流、而不是设置 LED 串联电阻。 这将变得更暗、将电压从电阻器转换为比较器输出、从而为比较器提供更多功率。  您可以并行运行两个通道以支持 20mA。

    这是提升开漏电流的另一种方法。