This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9162:TI PSPICE 模型并不是唯一的闪存??

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1532222/tlv9162-ti-pspice-models-do-not-uniquely-subckts

器件型号:TLV9162

工具/软件:

你好。

我正在将两个独特的运算放大器(显然具有不同的模型)实例化到 Cadence 中以进行斑点仿真。

通常、pspice 仿真在 Cadence 中效果良好。

但这两个 TI 模型并不统一  其子电路...

一个示例是、两个 SPICE 模型都有类似的功能(仅显示定义)

* FEMT — 输入电流噪声,单位为 fA/RT-Hz
.SUBCKT FMT_0 1 2.

而且很明显的斑点抛出一个错误,因为它已经被定义了两次..

有大约十五个不同的 暗影,我可以编辑他们和独特的一切,但必须有一个更好的方法..

此致

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    您是否从以下网站下载了此模型。  

    https://www.ti.com/product/TLV9162#design-tools-simulation

    我在两个不同的仿真器中检查了随附的 PSpice 模型、我没有看到问题。  

    e2e.ti.com/.../TLV9162-Sim-06252025.TSC

    e2e.ti.com/.../tlv9162.txt

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:  

    “你是什么人?

    并且明显的斑点抛出错误、因为它已被定义了两次...

    我看到 subckt 被定义了一次。  

    该子电路 用于仿真低电平电流噪声源、例如超低噪声运算放大器、跨阻放大器或光电二极管前端。 它对宽带(白噪声)电流噪声和 1/f(闪烁)噪声进行建模、以飞安/√Hz (fA/√Hz) 为单位。

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,是的,我知道。

    问题是在文章中解释...  不 与另一个运算放大器统一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:  

    我不是建模工程师、我必须提交申请来解决这个问题。 我不知道什么时候会完成。 但它在 Tina 或 LTSpice 中仍然可用。

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:  

    这是修订后的 PSpice 文件。  

    e2e.ti.com/.../tlv9162.lib

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond