This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3470:评估板出乎意料地裸片

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533397/ths3470-evaluation-board-dies-unexpected

器件型号:THS3470

工具/软件:

我们评估了评估板 THS3470EVM 上的 THS3470。  

设置:
OPV 通过+–30 供电、电流限制为 2A。 输出电压为 50Vpp。 输出通过 1m RG58 电缆连接到具有高阻抗 (1MOhm) 的 LeCroy 示波器。  
已交付放大 5。 所有开关均处于中间位置、如已交付。  

输入频率以编程方式从 1MHz 增加到 150MHz。 示波器测量的 Vpp。

风扇正在运行。  

在测量的中间(频率以编程方式增加)、OPV 裸片。 对于+30V 和–30V、电源电压在 2A 时均降至 1.5V。
以下是记录的测量结果:

我希望 IC 是在正常运行条件下驱动的,我想知道为什么它被杀了。  

有什么意见吗?

此致、Guenter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Günter、

    感谢您问这个问题。 在详细介绍之前、我想告诉大家、这是 THS3470 的预发布器件 (RevA)。 此后、我们在几个方面对芯片进行了一些改进、最终的器件不会在修订版中表现出一些“怪异“。

    下面为您提供了一些注意事项:

    1. 我建议您使用 ISRC_LIMIT 和 ISNK_LIMIT 引脚及其各自的电阻器、将输出电流限制为 1A。 该功能在初步数据表的第 6.3.1 节中进行了概述。 我们确实建议客户在数据表首页将直流电流限制在 1.5A 以下。
    2. 如果您计划在 60V 电源下使用该器件、我还建议您保留 2k Ω 反馈电阻。 此电阻用于限制反馈电流和带宽、以帮助客户管理器件上的热性能。
    3. 我建议您将正弦波信号目前保持在器件的单位增益带宽内。 超过器件带宽的信号会导致 RevA 版本的器件上出现过大的击穿电流。 这在我们的 RevB 器件中是固定的、在 RTM 之前仍在评估。
    4. 我建议您通过监控 DIE_TEMP 引脚来查看器件达到的结温
    5. 我建议将 OVTEMP_FLAG 引脚连接到 P0 和 P1 引脚来触发器件上的粗略热关断。

    1M 同轴电缆的容性负载应为 100pF。 该器件在 70MHz 约为 3Vpp 时死亡、约为 1300V/us。 这意味着器件的峰值电流为~μ A 130mA、这对于器件来说不应该是问题。

    最终、您可能会使器件结温超过表 5.1 (150°C) 中的绝对最大规格。 我认为这可能是由于 RevA 器件上的击穿电流升高所致。 您能否为我重新运行实验、并在–3dB 截止频率处停止? 您能否记录 DIE_TEMP 中的芯片温度并监测到器件的静态电流?

    如果我们确定根本原因是可以离线连接的击穿电流、就会向您发送一些 RevB 器件来评估。

    希望这对您有所帮助、
    -米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mitchell、

    感谢您的全面回答。  
    您能告诉我 Rev. B 的第一 批样品的时间安排以及批量供货情况吗? 我仍然有兴趣在工程中对其进行评估。  

    在 TI 存储中、OPV 不可用。 目前是否有替代 OPV 的选项?

    谢谢你  
    Guenter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、Guenter、

     

    我通过电子邮件与您联系、以便讨论如何为您提供一些 RevB 初步样品。 我们也可以在这里讨论发布的时间表!

    谢谢、

    -米奇