Other Parts Discussed in Thread: THS3470
工具/软件:
我们评估了评估板 THS3470EVM 上的 THS3470。
设置:
OPV 通过+–30 供电、电流限制为 2A。 输出电压为 50Vpp。 输出通过 1m RG58 电缆连接到具有高阻抗 (1MOhm) 的 LeCroy 示波器。
已交付放大 5。 所有开关均处于中间位置、如已交付。
输入频率以编程方式从 1MHz 增加到 150MHz。 示波器测量的 Vpp。
风扇正在运行。
在测量的中间(频率以编程方式增加)、OPV 裸片。 对于+30V 和–30V、电源电压在 2A 时均降至 1.5V。
以下是记录的测量结果:

我希望 IC 是在正常运行条件下驱动的,我想知道为什么它被杀了。
有什么意见吗?
此致、Guenter