This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:TLV9062 输入电阻器问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1531562/tlv9062-tlv9062-input-resistor-question

器件型号:TLV9062

工具/软件:

尊敬的团队:

对于 TLV9062、它显示了以下典型应用、您能帮助检查客户如何确定他们可以在器件 IN+引脚上添加的最大输入电阻器吗? 数据表提到在噪声敏感系统中使用最小电阻器、但未提及此电阻器的上限。 您是否可以帮助仔细检查? 非常感谢您的帮助。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jie、

    考虑输入时的电流很大、但确实具有少量的输入偏置电流(在高温下更常见)和几皮法的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢您的反馈。  

    如果客户使用更大的电阻器、那么热噪声是否会变大? 客户想知道是否考虑热噪声、然后客户如何确定较大的电阻器限制? 对于 Vin+、客户应为 4.18V。

    非常感谢您的帮助、再次查看。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、

    电阻器噪声会增加到输入信号中。  

    计算电阻器热噪声电压的公式为  V =√(4 * k * T * R *Δf) 、其中:V 是以伏特为单位的 RMS 噪声电压、玻尔兹曼常数(约 1.38 x 10^–23 J/K)、T 是以开尔文为单位的温度、R 是以欧姆为单位的电阻、Δf 是以赫兹为单位的带宽。

    假设在 300 开尔文下噪声为 0.0418V、F = 10MHz、则将 R 限制为 10G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢您以前的支持。

    客户还有一个后续问题是、如果客户提供 3.3V 的电源电压、且 V+引脚=4.18V、那么我们的器件是否可以支持该电压? 如果客户使用我们的设备、是否会面临这样的风险? 非常感谢您的支持再次查看。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、

    电源电压为 3.3V 时、无 IN+不能为 4.18V。  这就是为什么原始帖子中的图像具有一个电阻器的原因。  

    它们是否可以提供原理图、输入信号以及电路应执行的操作说明?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    下面的显示了客户设计、其应用希望输出电压介于 0V~3.3V 之间、即使输入电压为 0~4.1V 也是如此;当输入电压高于 3.3V 时、输出可以保持 3.3V、这对于客户应用来说非常有用。

    从数据表中可以看出、只要我们将输入电流限制在 10mA 以下、客户就可以在这种情况下使用、对吧?  

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jie、

    [引用 userid=“369218" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1531562/tlv9062-tlv9062-input-resistor-question/5900921 #5900921“]输出电压介于 0V~3.3V 之间、即使输入电压为 0~4.1V 也是如此;当输入电压高于 3.3V 时、输出电压可以保持 3.3V、这对于客户应用来说很合适。[/报价]

    是的。