工具/软件:
尊敬的团队:
对于 TLV9062、它显示了以下典型应用、您能帮助检查客户如何确定他们可以在器件 IN+引脚上添加的最大输入电阻器吗? 数据表提到在噪声敏感系统中使用最小电阻器、但未提及此电阻器的上限。 您是否可以帮助仔细检查? 非常感谢您的帮助。

此致
Jie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jessica、
电阻器噪声会增加到输入信号中。
计算电阻器热噪声电压的公式为 V =√(4 * k * T * R *Δf) 、其中:V 是以伏特为单位的 RMS 噪声电压、玻尔兹曼常数(约 1.38 x 10^–23 J/K)、T 是以开尔文为单位的温度、R 是以欧姆为单位的电阻、Δf 是以赫兹为单位的带宽。
假设在 300 开尔文下噪声为 0.0418V、F = 10MHz、则将 R 限制为 10G
Jie、
[引用 userid=“369218" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1531562/tlv9062-tlv9062-input-resistor-question/5900921 #5900921“]输出电压介于 0V~3.3V 之间、即使输入电压为 0~4.1V 也是如此;当输入电压高于 3.3V 时、输出电压可以保持 3.3V、这对于客户应用来说很合适。[/报价]是的。