This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:当 INA241 由 3.3V 电源供电且检测到输入 PWM 处于>8V 时出现失真

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1532367/ina241a-distortion-seen-when-ina241-powered-by-3-3v-and-sensed-input-pwm-at-8v

器件型号:INA241A
主题:TMCS1133 中讨论的其他器件

工具/软件:

我使用 INA241 测量无滤波器 D 类放大器电路输出端的电流。 当 INA241 由 3.3V Vref @ 1.65V 供电且 D 类放大器设置为>8V PWM 时、我可以看到随附的屏幕截图中看到的失真。 当我将电流检测电源电压更改为 5V 时、此失真会消失。 该器件的额定电压范围为 2.7V 至 20V、我看到数据表中没有指明为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您认为这不是预期行为是正确的。

    5V 电压是否由非板载电源提供? 如果是、您能否将其降低到 3.3V 并观察该行为?

    除了输出电压外、还请探测 Vs 和 REF

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Vs 由非板载实验室电源供电。 从 5V 开始并降至 3.3V 后、也会观察到相同的行为。 附件屏幕截图是 3.3V Vs 和 Vref 条件稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    PWM 频率是多少? 能否显示输入共模电压? 也许放大峰周围、看看是否有任何图案。

    您还能发布原理图吗? 尽管我觉得您的设置中必须在两个电源电平之间进行更改。 因为如果电源是唯一的变量、我们不应该看到问题。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 频率为~300kHz。 输入共模是在 0V 和电源电压(在本例中通常为 12V)之间交替的方波。 你可以放大我所附的图片,它看起来相当一致。 我没有原理图、我在无滤波器 D 类放大器的输出和电感负载之间连接了 INA241 开发板输入。 我使用具有 20V/V 增益选项的 33m Ω 检测电阻。 我可以保证唯一变化的变量是电源电压。 即使 Vref 发生移位也不会对失真产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D 类放大器 IC 是 MAX9737

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    300kHz PWM 的速度对于 INA241 来说肯定太快了。 允许的最大值为 125kHz、输出的稳定程度越低。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我现在在数据表中看到了这一点。 该传感器是否可以在 300kHz 下工作? 也许可以添加一些共模滤波?  如果使用 12V(与 D 类放大器相同)为其供电、该怎么办? 这种做法并不可取、但在传感器输入和 D 类放大器输出之间放置一个电感器会有所帮助吗? TI 是否提供任何设计工作频率高达 300kHz 的传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、超过 125kHz 会损坏芯片、还是会使“增强型 PWM 抑制“功能无法使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是霍尔效应传感器是否更适合此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    更高的 PWM 频率不会损坏芯片。 然而、随着频率的增加、PWM 抑制功能更难跟上发展趋势。

    TMCS1133 等霍尔传感器凭借其固有的 PWM 抑制特性、可成为出色的替代方案。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我们实际上不需要 PWM 抑制功能、那么在>125kHz 的频率下工作应该不是正确的问题? 我将研究霍尔传感器、感谢您提供的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    如果没有 PWM、情况会好得多。 125kH 很可能正常。 但是、波形形状和占空比等其他因素可能会影响波形复制的准确性。

    此致

    广