This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2137:主体标识不匹配

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533572/opa2137-body-marking-mismatch

器件型号:OPA2137

工具/软件:

我发现器件标识不匹配:请参阅下面的附件:  

请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:  

    OPA2137 发布了如下所示的 PCN。 OPA2137 中的新晶圆制造厂已发生变化、标识是变更的一部分、请参阅以下链接。 PCN 之前和 PCN 之后之间的模塑标记差异显示在您找到的图像中。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5733/PCN20231130004.1.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复!!

    您能否说明新标记中的 C33D 和旧标记中的 OPA 表示什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    您能否说明新标记中的 C33D 和旧标记中的 OPA 表示什么?

    C33D 表示新晶圆厂的批号。 47k 表示此器件在 2024 年 7 月在新的晶圆厂中制造。

    44AD 还指示用于跟踪目的的批号。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond