This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2272A:有关运算放大器输入电压范围的阐述

Guru**** 2818545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2272, TLC2272A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533381/tlc2272a-clarification-on-op-amp-input-voltage-range

器件型号:TLC2272A
主题:TLC2272

工具/软件:

您好:

  以下是使用 TLC2272 运算放大器的跨阻放大器 (TIA) 仿真、该仿真结果似乎不正确、请帮助您找出原因。

对于单电源操作、电流源 I1=VOUT 1μA 连接到运算放大器的反相输入(–)、同相输入 (+) 偏置为 100mV。

输出 (Vout1) 似乎无法摆动至 5V、而是在 4.4V 左右达到饱和。

为了更好地了解反相输入端 (-) 的活动、我附上了下图。

   

与 TLC2272A 不同、该配置支持 OPx84 运算放大器。

请帮助了解原因。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    似乎输出 (Vout1) 无法摆动到 5V、而是在 4.4V 左右达到饱和。

    是的、这似乎是  TLC2272A 在工作温度范围内的输出特性。 您可以考虑增大电源轨或减小增益电阻值并移除输出分压器。 电路的输出电压= I*TIA、然后通过分压器将其输出电压乘以 0.643、从而降低 4.3kΩ 的电流感应范围。  

    e2e.ti.com/.../TLC2272-TIA-06272025.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

        感谢您的答复并提供确切的详细信息以解释此特点。  根据我的理解、  如果 IOH 在–1mA 附近、VOH 会在 4.25V 至 4.65V 之间达到大约峰值。 我将尝试按照您的建议优化参数。

    谢谢你。