This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:在 pspice 中仿真时出现问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533591/amc3301-trouble-simulating-in-pspice

部件号:AMC3301

工具/软件:

我努力模拟 AMC3301。 我想用它来测量电路高侧的电流、理论上、它看起来应该起作用、但我在 ti-pspice 中努力工作。  如果我对 1000us 进行仿真、则无论 R8 处的分流器值是多少、我始终都会得到所示的输出。  如果我尝试将仿真扩展到 1ms、则会因收敛问题而分散。 我想念什么?

另外、在实际设计中、分流器将由 H 桥驱动、因此极性会交换。 我希望这可以。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    1ms 后出现的收敛失败是什么? 有趣的是、无论 R8 是什么、都能获得相同的输出。 第一个建议是、似乎在器件输入之前正确对电压进行分压、这是一个 250mV 输入器件。 您似乎也在使用此电流检测器件进行电压检测。 这样可以、但如果按照本应用手册中的说明进行更改、我们通常会建议进行一些原理图更改:

    具有±250mV 输入和差分输出的隔离式电压测量电路(修订版 A)

    如果遵循这些指南有所帮助、请告诉我、如果有任何其他问题、谢谢。

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定这是否足够详细、但在日志中我看到了以下内容:

    减小最小差值以使电路收敛。

    错误 (ORPSIM-15138):瞬态分析中的收敛问题、时间= 291.0E-21。
            时间步长= 291.0E-21、允许的最小步长= 1.000E-18

    我尝试将其用作电流监测器、电流低于 20mA。 我想我知道它的输入可以在高压侧浮动并测量分流器吗?  也许我不知道我在做什么与这个部分:)

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    好的、感谢您的澄清。 使用此器件检测 20mA 更有意义、首先从原理图中并不清楚。 看起来器件的输入端为~50V。 我认为、 下一步是将图中的源更改为输入电流、并确保器件的输入处于 AMC3301 的输入电压范围 (+/–250mV) 内。 如果您能进行这些调整、仍然看到这些错误、请告诉我。  

    此致、

    Eva