Other Parts Discussed in Thread: AMC3301
工具/软件:

我努力模拟 AMC3301。 我想用它来测量电路高侧的电流、理论上、它看起来应该起作用、但我在 ti-pspice 中努力工作。 如果我对 1000us 进行仿真、则无论 R8 处的分流器值是多少、我始终都会得到所示的输出。 如果我尝试将仿真扩展到 1ms、则会因收敛问题而分散。 我想念什么?
另外、在实际设计中、分流器将由 H 桥驱动、因此极性会交换。 我希望这可以。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AMC3301
工具/软件:

我努力模拟 AMC3301。 我想用它来测量电路高侧的电流、理论上、它看起来应该起作用、但我在 ti-pspice 中努力工作。 如果我对 1000us 进行仿真、则无论 R8 处的分流器值是多少、我始终都会得到所示的输出。 如果我尝试将仿真扩展到 1ms、则会因收敛问题而分散。 我想念什么?
另外、在实际设计中、分流器将由 H 桥驱动、因此极性会交换。 我希望这可以。
谢谢你
您好、Eric、
1ms 后出现的收敛失败是什么? 有趣的是、无论 R8 是什么、都能获得相同的输出。 第一个建议是、似乎在器件输入之前正确对电压进行分压、这是一个 250mV 输入器件。 您似乎也在使用此电流检测器件进行电压检测。 这样可以、但如果按照本应用手册中的说明进行更改、我们通常会建议进行一些原理图更改:
具有±250mV 输入和差分输出的隔离式电压测量电路(修订版 A)
如果遵循这些指南有所帮助、请告诉我、如果有任何其他问题、谢谢。
此致、
Eva
不确定这是否足够详细、但在日志中我看到了以下内容:
减小最小差值以使电路收敛。
错误 (ORPSIM-15138):瞬态分析中的收敛问题、时间= 291.0E-21。
时间步长= 291.0E-21、允许的最小步长= 1.000E-18
我尝试将其用作电流监测器、电流低于 20mA。 我想我知道它的输入可以在高压侧浮动并测量分流器吗? 也许我不知道我在做什么与这个部分:)
谢谢你