This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF412:LF412CDR–PCN 20221216011.1 之后出现功能故障(FCT 在新生产日期代码 2446 上出现故障)

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533861/lf412-lf412cdr-functional-failure-after-pcn-20221216011-1-fct-fail-on-new-date-code-2446

部件号:LF412

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我请求你协助并澄清最近在上观察到的一个问题 LF412CDR 放大器。

我们遇到了什么问题 FCT 自检失败  影响的产品 11/11 多氯联苯 。 在进行故障排除后、我们发现根本原因 对应于 TI 的 LF412CDR

A-B-A 交换测试结果

  • DC 2446: FCT 始终失败。

  • DC 2241: 在交换到相同位置时通过了所有测试。

U41 处的电压测量比较

引脚 新 DC 2446 (V) OLD DC 2241 (V)
1. 11.0 –1.1.
2. 6.0 3.75
3. 0.0 3.79
4. –12.0 –12.0
5. GND GND
6. 0.0 0.0
7. 4.0 4.0
8. 12.0 12.0

观察到故障

  • 新 DC 校准器功能测试期间、2446 个部件出现故障

  • 受影响的设备具有 MPN: LF412CDR

  • 良好的器件 (DC 2241) 具有 MPN: LF412CDRG4


疑似根本原因

基于 X 射线成像 PCN 20221216011.1 我们怀疑这一点 芯片级变化 由于晶圆厂过渡(例如, 晶圆尺寸从 150mm 更改为 300mm ) 可能引入了细微的差异:

  • 新制造厂 使用不同的芯片和键合线材料 ( Cu 0.96/0.8mil )。

  • 无电气规格变化 有多个系统。

  • 不过、 功能差异 频率。

  • PCN 之提到 数据表更新 、但仍显示最新的公开可用数据表 1994 年 8 月 作为最后一个版本(仅更新了封装信息)。

要求澄清

  1. 请 TI 确认 无论内部规格、设计或电气行为是否发生了变化 PCN 之后的 20221216011.1?

  2. 应该会有这样的期望 数据表的新版本 或当前 (1994) 版本是否仍适用于新模具?


感谢紧急反馈

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要保持在数据表限制范围内、就不会发生功能变化。 请显示测试电路的原理图和所有外部施加电压的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief:  

    正如 Clemens 所暗示的、请提供原理图、我将看一下您的应用中可能出现的“故障“。  

    如果您希望私下讨论此事、请发布“友谊“请求、您可以在建立私人通信后向我发送原理图。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:


    我已经向您分享了两个 PCA 的示意图、这两个 PCA 都受到了私人影响

    请仔细检查并给出相应的建议

    如果您还没有收到原理图、敬请告知

    非常感谢


    此致、

    阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief:  

    我不记得我收到了您或 Keysight 发送的任何电子邮件。 您能否将原理图再次发送到我的 TI 内部电子邮件(您已收到我的联系信息)?

    我将关闭此查询、因为我们可以私下与其他平台通信。   

    此致、

    Raymond