This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1862:饱和检测电流检测

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535463/tlv1862-saturation-detection-current-sense

器件型号:TLV1862

工具/软件:

您好!

我尝试设计一个在输出电压超过一定数量时切换分流电阻器的系统、但我觉得系统不够用了。 我不附 TLV1862、因此如果有更合适的器件、请随时提出建议。 我的目标是将两个高侧分流器并联、检测差分放大器的输出电压、然后在检测到大电流导致放大器输出饱和时接通一个较小的分流电阻器(替代输出或并联组合)。

两个电流范围是范围 1:15uA 至 100uA;范围 2:400mA 至 1.5A。 我一直想提供一个较大的迟滞值、以便范围 2 的最小输出电压不会触发返回范围 1。 我当时想将高触发点设置为 4.5V、将低触发点设置为 700mV。 它不需要特别快。

我已经连接了 TINA Sim、但我知道迟滞电阻器值不正确、并且我使用了 VCVS 来提供差分放大器的理想近似值。

e2e.ti.com/.../Dynamic_5F00_Shunt.TSC

此致、
Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修

    我们中的一些人将离开、直到星期一。  如果您同意、让我们在星期一上离线查看。  听起来像是一个很棒的应用。

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!

    我将成为 OOO 星期一、但我期待在星期二上阅读见解!

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    这会将 45mA 处的高电流切换至 23mA 处的低电流

    发生了重大变化

    1) 在 VOUT 仪表处添加 VOUT 总线、因为 VOUT 仪表是不同的节点。  

    2) 小分流器更改为 5 欧姆(100 到 2 对我来说是一个范围跳跃太大)  

    3) 我不喜欢 Tina PFets、因此我更改为用于仿真的电压开关。

    我将通过电子邮件发送 Excel 电阻器提货表。  

    e2e.ti.com/.../6431.Dynamic_5F00_Shunt.TSC