This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620:耳机放大器的产品建议申请。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, INA1620, BUF634, BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537457/ina1620-product-recommendation-request-for-headphone-amplifiers

部件号:INA1620
主题中讨论的其他器件:TPS65131BUF634BUF634A

工具/软件:

您好:

我正在寻找一款简单双路耳机放大器器件的产品推荐。

以下是我们的设计规格和目标(耳机驱动器规格见下文)

  1. 目的是展示我们的新型消费类耳机、因此低噪声和失真非常重要。
  2. 可靠性也受到青睐(例如难以因短路输出而断开)
  3. 将通过单端音频信号馈送放大器
  4. 每个设备将有两个立体声输出(用于两组耳机)
  5. 器件由 5V 电源供电、但我们可以使用 TPS65131 轻松补足高达+/–15V 的电压
  6. 每个耳机放大器都应具有单音量电位器、但我们不想使用微控制器、因此音量控制可以在放大器输入之前进行(使用立体声电位器或 VCA)
  7. 更倾向于不使用电解电容器

我倾向于使用 INA1620、但也考虑了一些简单的运算放大器设计、例如在输出端使用 BUF634 或互补输出驱动晶体管。

对这些器件或其他方面有任何建议?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    下面是我们的设计规范和目标(下面附上了耳机驱动程序规范)

    INA1620 是一个不错的选择、但您没有指定最大值 驱动的半桥驱动器功率。 在较高温度下、输出电流将由于较差的耗散而受到限制、除非您具有气流或表面积较大、以便在高温下将 PCB 表面产生的热量散发出去。  

    [报价 userid=“401429" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1537457/ina1620-product-recommendation-request-for-headphone-amplifiers ]还考虑了类似通过 BUF634进行简单运算放大器设计的问题

    BUF634A 可提高输出电流、其规格比其前代产品 BUF634 更好。 但是、我认为 BUF634A 具有电流限制功能和电流折返保护或热关断功能。 因此、您必须找到一种方法来限制这些过流和温度情况并限制损坏。 可以使用聚合物保险丝来限制和防止这些情况发生。

    输出上的互补输出驱动晶体管。

    互补方法是可以的、但您会将 INA1620 和 BUF634A 中的所有问题结合起来。 基本上、您会在与 BUF634 拓扑类似的分立式元件中构建一个输出级、并增加音频放大器的占用空间。 您必须花大量时间来调整输出行为。 除非需要驱动更大的电流量、否则不建议使用。  

    器件由 5V 电压供电、但我们可以通过 TPS65131
    轻松补偿+/–15V 的电压

    不建议使用 DC/DC 开关实现高精度或 Hi-Fi 音频。 如果使用 LDO 来降低电压或增加电源轨的容量较大的电池组、您会更好。 如果开关设计正确、您可能也可以接受。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond、感谢您的帮助

    INA1620 是一个不错的选择、但您没有指定最大值 您打算驱动的功率。

    驱动器的最大功率为 20mW、为 32 Ω 负载、因此我认为使用 INA1620 应该处于安全区域内? 我可以将大约 60cm2 的双面 PCB 专门用于每个立体声放大器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    驱动器的最大功率为 20mW 至 32 Ω、因此我认为我们应该完全处于 INA1620 正确的安全区内?

    如果最大 功耗约为 20mW、温升约为 13.1C/W * 20mW = 0.262W、应该是安全的。  

    您指定了最大 输入功率为 20mW、因此输出驱动功率必须大于 20mW。  

    我仍会增加 PCB 耗散表面积、可能会考虑使用 2oz 铜(而不是 1oz 铜)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、  

    为了补充 Raymond 的意见、我过去测试过 INA1620 EVM、将耳机驱动到 3 欧姆(非常重的负载)、并且运行良好。 不过、我测试的是+/–4.75V。 使用 32 欧姆时、输出电压摆幅更高的欧姆负载要比欧姆负载低 10 倍。 这将归结为输出端的电流限制驱动。 INA1620 可以在室温下驱动电流的 145mA。 在我的测试中、由于热性能、我得到了 128.98mA 的峰值电流、在 EVM 上仍然表现良好。  

    以下是指向评估模块 (EVM) 的链接:

    INA1620EVM

    如果您需要更大的电流驱动、可以并联两个 INA162、请参阅此处的应用手册:

    并联 INA1620 耳机放大器、实现更高的输出功率

    在我的并联放大器测试驱动立体声中、我使用了两个 INA1620 EVM 并联接线。 请查看下面第二张幻灯片上的结果。 单通道放大器为 24.97mW、并联配置为 92.5mW。  

    下面的测试特意将输出驱动至电流削波状态、以测量每种配置可驱动的最大值。 希望这对您的设计有帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone