This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:DCN 封装图

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1496759/ina219-dcn-package-drawing

器件型号:INA219

工具/软件:

您好:

DCN 封装的封装图文档似乎缺少焊盘图案信息。 您是否能够提供包含机械和电路板布局信息的 DCN 封装图纸文档的更新版本?

DCN 封装图: DCN (R-PDSO-G8

我已经提出了这个问题的几个不同的其他软件包,有缺失的信息. 有时文档只具有 3D 预览、根本没有机械数据和焊盘图案。 我想知道这是否仍然是一个正在调查的问题、或者可能已经在处理中。

Ultra Librarian BXL 文件是否也是获取封装轮廓/推荐焊盘图案信息的可靠替代参考? 这些文件是否也会通过 TI 的内部 QA?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon、

    有几种方法可以获取此信息:

    我喜欢这个: https://webench.ti.com/cad/

    这一个也可以起作用。

    https://www.ti.com/packaging/docs/searchproductbypackage.tsp

    它已经应用了滤波器。

     https://www.ti.com/packaging/docs/searchproductbypackage.tsp?orderablePartNumber=INA219&packageDesignator=DCN&pinCount=&results=results#resultspage

    Ultra Librarian BXL 文件可能在那里。  我不确定他们是否经过我们团队的检查、但我相信他们获得了我们在此网站上提供的服务。

    希望这是您特别为未来器件而寻找的。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Javier!

    对回复延迟表示歉意。

    工程团队 是否能够在 WEBENCH 网站上查看和检查 BXL 文件、该文件是否准确地表示了数据表中的封装尺寸和焊盘图案信息?

    INA219 (DCN) BXL

     我进行了一些初始检查、发现正文轮廓与数据表并不准确。

    根据我所见、主体应为 2.9mm x 1.6mm(标称值)、但 BXL 尺寸有很大不同。 这让我想知道这里的焊盘图案信息是否准确。

    感谢您的支持。

    此致、
    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jhon、

    您拥有的文件看起来是正确的。 从尺寸来看、显示的尺寸为 2.997x1.753mm、非常接近数据表中的尺寸。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mitch!

    感谢您的答复。

    我无法从 BXL 获取焊盘图案的确切值、如数据表中所示(如下所示)。

    BXL 是否是获取推荐焊盘图案的准确方法? 或者、您是否有建议的方法从 WEBENCH 中的 BXL 文件中提取该值?

    谢谢、
    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon、

    BXL 是否是获得推荐焊盘图案的准确方法?

    是的。  我会从下面的链接推荐.

    https://www.ti.com/packaging/docs/searchproductbypackage.tsp?orderablePartNumber=INA219&packageDesignator=DCN&pinCount=&results=results#resultspage

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    另一个需要关注的问题:数据表的器件信息中的标称封装尺寸表明为 SOT23 封装 1.63 x 2.90mm。在封装图中、标称封装尺寸为 1.6 x 2.90 毫米。  

    造成这种不匹配的原因是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon、

    我不知道出现不匹配的原因是什么。  该数字也在图纸中的范围之间。  我在第一页找到了另一个采用相同封装且值相同的数据表、因此没有找到具体原因。  我会使用软件包工程图、因为它们会经常更新。

    此致、

    Javier   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier:

    从 BXL 文件中提取的焊盘图案与数据表中 DCN 封装推荐的焊盘图案不完全匹配。 BXL 是否基于较旧版本的 DCN 封装图? 当前封装图为修订版 D、检查早期修订版(修订版 A)时、封装的尺寸和公差发生了重大变化。

    我们可以继续操作、使用数据表中的封装图作为为库创建封装符号的唯一参考。 我们能否确认数据表中的 DCN 封装图是否为最新版本、是否可以作为创建 CAD 符号的唯一准确参考?

    谢谢你。

    此致、
    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon、

    当我离开办公室时、我会有人联系我们的包装团队。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier:

    您是否能够与包装团队联系? 此信息使我们能够将零件添加到零件数据库中。 希望您可以帮助我们澄清问题、或将我们重新引导给能够澄清问题的人。

    此致、

    很可爱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier:

    如果有任何更新、只需对该查询进行温和的跟进?

    谢谢你。

    此致、
    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon、

    很抱歉、我正在旅行、在回复时出现了一些延迟。  我下载了 BXL 文件并在 Ultra 库工具中查看了它们。  BXL 文件中有 3 个版本可供选择。  您担心的不匹配问题。  有些具有额外的阻焊层开孔或更少的阻焊层。  请参阅下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    我认为 BXL 文件中的标称封装版本应与数据表中建议的焊盘图案完全匹配。 如果数据表图和标称 BXL 封装尺寸之间存在差异、在为库创建封装符号时、数据表信息应作为最可靠的参考。

    如果我们收到封装团队确认已发布数据表中的版本是最新版本、则可以继续使用数据表图纸。 这个问题正在延迟我们的流程、因此我们非常感谢包装团队的及时响应。

    感谢您的持续支持。

    此致、
    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    Javier 目前不在办公室、但在 2016 年 6 月星期一返回时会回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    感谢您的更新。

    希望我们能在一周内得到答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jhon、

    我认为 Blex 文件的更新和数据表的更新存在一些不一致之处。  我启动了 BLM 文件的重新绘图。  我仍然认为另一个会起作用。  我将在新的 BLX 文件可用时进行更新。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier:

    我们是否可以获得新 BLX 文件的 ETA?

    此致、
    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jhon、

    我很抱歉耽误了 2 周的旅行时间。  我查看了状态、但它未完成、因此我请求了更新。

    此致、

    Javier