This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:测试模式、EEPROM 配置、手动与自动校准

Guru**** 2768975 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535974/pga309evm-usb-test-mode-eeprom-configuration-manual-vs-automatic-calibration

部件号:PGA309EVM-USB
主题:PGA309 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我们要使用 PGA309 校准电桥的失调电压、这里有一些问题。

为了进行测试、我们使用 PGA309EVM 和 PGA309 GUI。  为了测试校准、我们从 EEPROM 配置切换到了测试模式。 我已经看过几个 e2e 帖子、但到目前为止找不到解决方案。 如果我已经监督过他们,请告诉我。

1.我们观察到、如果我们在 GUI 的“Block Diagram“选项卡中更改了一个值、则在执行“Read All Reg“后该值会被覆盖。  请注意、我们已经更改为测试模式。 为什么它会覆盖该值?

2.或者我们考虑更改 EEPROM 配置。 澄清:在 GUI 中提供了“Load EEPROM with File“选项。 这不会在 EEPROM 中写入数据、而是将 EEPROM 数据写入器件的寄存器?  我找到了 e2e 帖子 PGA309EVM-USB:加载包含文件的 EEPROM。 要对 EEPROM 进行编程、他们需要按照 PAG309 Problem with EEPROM

3.您能帮助我了解手动校准与自动校准之间有何区别吗? 自动校准是否存在限制?

您能帮助 我们解决我们的问题吗?

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix、  

    对响应延误表示歉意、有一个美国假日。  

    2. 或者我们考虑更改 EEPROM 配置。 澄清:在 GUI 中提供了“Load EEPROM with File“选项。 这不会在 EEPROM 中写入数据、而是将 EEPROM 数据写入器件的寄存器?  我找到了 e2e 帖子 PGA309EVM-USB:加载包含文件的 EEPROM。 若要对 EEPROM 进行编程、他们需要按照 PAG309 EEPROM 问题

    要从 EEPROM 加载寄存器和方框图、我建议执行以下过程:  

    1. 方框图选项卡:测试引脚打开
    2. “EEPROM"选项“选项卡:使用“File"加“加载 EEPROM  
    3. 方框图选项卡:
      1. 测试引脚关闭
      2. 读取所有注册
      3. 方框图和“Registers"选项“选项卡将会更新  

    3.您能帮助我了解手动校准与自动校准之间有何区别吗? 自动校准是否存在限制?

    在 Auto-cal(自动校准)选项卡中、手动校准(多次单击“开始“和“继续“)与自动校准(按自动继续)之间的区别是,手动允许您在校准例行程序中有时间更改压力和温度 — 这些由屏幕顶部的对话框引导,下面是几个示例:

    所有手动校准完成后、系统将提示用户写入 EEPROM。

    自动继续通常用于传感器仿真器、该仿真器不需要用户更改压力或温度、因为这些正在进行仿真、并不是温度范围内的实际压力传感器。 校准结果将写入 EEPROM、直到校准完成!  

    我建议在“Set Up Cal“(设置校准)选项卡中设置校准、并在“Auto-cal"(“(自动(自动校准)中运行校准、这是使用器件的最简单方法。  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    感谢您的回答!

    关于第 1 点、该值也被之前通过 Write All Reg 按钮保存的值覆盖。 例如、GUI 中是否有一些值在超出范围时无法写入的选项?

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:  

    比较时、我看到的是“零 DAC“、您遵循的值是什么?  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    感谢您的支持!  

    我们现在还有一个问题。  

    我们是否可以在使用 PGA309EVM 的应用的失调电压中“读取“、如果是、我们如何需要考虑计算的值来进行补偿? 是否通过自动校准完成?

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:  

    PGA309EVM 会读取传感器的最小值和最大值、以便确定正确的增益选项来校准所需的输出。 PGA309EVM 不会为客户表征传感器。  

    相反、理想情况下、客户已经测量了其传感器和/或拥有传感器的数据表。 然后、可以根据“Set Up Cal“文件创建传感器仿真器模型、下面是传感器数据表的示例:  

    传感器正确仿真后、在“Auto-cal"选项“选项卡中、PGA309EVM 将运行校准例程、以便根据传感器测量结果确定必须设置哪些内部寄存器来提供预期的输出电压。  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    谢谢,我们会让你知道它是如何工作的!

    您能帮助我们了解另一个有关 PGA309 的主题吗?

    您可以找到我们的客户所做的设置。  

    例如、如果我们有 2mV 失调电压、我们会将粗略失调电压设置为–3.48mV、从而得到–1.48mV。

    然后将该值乘以增益 128。 然后、输出仍为正。 您能帮助我们了解第一个 OPA 的输出是否有计算吗?

    从您的角度来看、补偿介于粗调值阶跃之间的 ofset 值的最佳方法是什么? 设置校准功能可以解决这个问题吗?

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:  

    校准例程将自动为客户解决此问题。 用户指南的第 5.4 节概述了校准过程。  

    第 7 步之前不会计算粗略失调电压,如果客户想计算粗略失调电压,请让客户按照以下步骤操作 — 但我建议只连接 EVM 并运行校准例程。  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    好的、谢谢!

    只是为了澄清。 您是指第 4.11 节吗? 很遗憾我找不到第 5.4 节。

    然后按图 26 所示自动计算粗略偏移的设置。

    祝您愉快的周末

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:  

    这是我要参考的用户指南: PGA309 用户指南(修订版 C)

    第 106 页概述了程序自动运行的校准例程:  

    祝您一切顺利、
    Carolina