主题:PGA309 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好的团队、
我们要使用 PGA309 校准电桥的失调电压、这里有一些问题。
为了进行测试、我们使用 PGA309EVM 和 PGA309 GUI。 为了测试校准、我们从 EEPROM 配置切换到了测试模式。 我已经看过几个 e2e 帖子、但到目前为止找不到解决方案。 如果我已经监督过他们,请告诉我。
1.我们观察到、如果我们在 GUI 的“Block Diagram“选项卡中更改了一个值、则在执行“Read All Reg“后该值会被覆盖。 请注意、我们已经更改为测试模式。 为什么它会覆盖该值?
2.或者我们考虑更改 EEPROM 配置。 澄清:在 GUI 中提供了“Load EEPROM with File“选项。 这不会在 EEPROM 中写入数据、而是将 EEPROM 数据写入器件的寄存器? 我找到了 e2e 帖子 PGA309EVM-USB:加载包含文件的 EEPROM。 要对 EEPROM 进行编程、他们需要按照 PAG309 Problem with EEPROM?
3.您能帮助我了解手动校准与自动校准之间有何区别吗? 自动校准是否存在限制?
您能帮助 我们解决我们的问题吗?
此致
Felix