This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA355:OPA355:OPA355 启用引脚问题

Guru**** 2620755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1538666/opa355-opa355-opa355-enable-pin-problem

部件号:OPA355

工具/软件:

您好、 OPA355 的电源设置为±1.8V。 控制使能引脚的逻辑电平是多少、
我看到低电平小于 0.8V、高电平应大于 2V。  
使用双电源时、 启用和 禁用电压电平以 V–为基准。

那么、这是否意味着低电平应小于–1V、高电平应大于 0.2V?

我该如何设置它? 例如、是否可以使用 3.3V 作为高电平、使用 0V 作为低电平? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    是的。 您是对的。 上述电压以 V-为基准。 因此、在您的情况下、低电平应小于–1V、高电平大于 0.2V。

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何达到这样的水平? 是否有任何建议的高电平和低电平数字控制输出方案? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您可以使用比较器或电压转换器来实现所需的数字控制。 设计将取决于数字控制电压高电平和低电平。

    谢谢
    Vikas J