Other Parts Discussed in Thread: OPA355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA355 工具/软件:
您好、 OPA355 的电源设置为±1.8V。 控制使能引脚的逻辑电平是多少、
我看到低电平小于 0.8V、高电平应大于 2V。 使用双电源时、 启用和 禁用电压电平以 V–为基准。
那么、这是否意味着低电平应小于–1V、高电平应大于 0.2V?
我该如何设置它? 例如、是否可以使用 3.3V 作为高电平、使用 0V 作为低电平? 谢谢