This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1391:NJM2406F-TE2 的替代产品

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, TL331B, TL331LV, TLV1391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539763/tlv1391-alternative-of-njm2406f-te2

器件型号:TLV1391
主题中讨论的其他器件:TL331BTL331LV、TL331、

工具/软件:

您好的团队、

您是否有 NJM2406F-TE2 替代产品的建议?

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lillian、

    还有 TL331LV 和 TL331B。 两者都有点慢。

    请注意、TL331 引脚排列具有与标准 SW 引脚排列的反向输入、因此交叉时要小心。

    ►器件型号 NJM2406F TLV1391IDBVR TL331BIDBVR TL331LVDBVR
    这种规格 NJR ti ti ti
    引脚排列 TL331 Southeast、带修订版输入 TL331 Southeast、带修订版输入 TL331 Southeast、带修订版输入 TL331 Southeast、带修订版输入
    通道数 1. 1. 1. 1.
    封装   SOT-23-5 SOT-23-5 SOT-23-5 SOT-23-5
    封装(TI 等效) DBV5 DBV5 DBV5 DBV5
    Vs 最小值 (V) 2.5 2. 2. 1.65
    Vs 最大值 (V) 7. 7. 36 5.5.
    µs 时间、典型值(μ s) 0.5 0.781. 1. 0.6
    Vos 最大 25°C (mV) 7. 5. 2.5 2.
    输入范围 至 V- 至 V- 至 V- R-R
    输出类型 OC OC OC OC
    IQ (max)(mA) 0.8 0.125 0.33 0.035
    偏置电流(典型值)(nA) 20 40 3.5 0.005
    最低温度 –40°C –40°C –40°C –40°C
    最高温度 85 85 125 125
    附加特性   VOUT>V+ VOUT>V+ POR、失效防护、Vout>V+
    汽车规范        
    GPN NJM2406. TLV1391 TL331B TL331LV
    数据表 NJM2406. TLV1391 TL331B TL331LV