Other Parts Discussed in Thread: TL331, TL331B, TL331LV, TLV1391
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1391 主题中讨论的其他器件:TL331B、 TL331LV、TL331、
工具/软件:
您好的团队、
您是否有 NJM2406F-TE2 替代产品的建议?
谢谢
Lillian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Lillian、
还有 TL331LV 和 TL331B。 两者都有点慢。
请注意、TL331 引脚排列具有与标准 SW 引脚排列的反向输入、因此交叉时要小心。
| ►器件型号 | NJM2406F | TLV1391IDBVR | TL331BIDBVR | TL331LVDBVR |
| 这种规格 | NJR | ti | ti | ti |
| 引脚排列 | TL331 Southeast、带修订版输入 | TL331 Southeast、带修订版输入 | TL331 Southeast、带修订版输入 | TL331 Southeast、带修订版输入 |
| 通道数 | 1. | 1. | 1. | 1. |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 封装(TI 等效) | DBV5 | DBV5 | DBV5 | DBV5 |
| Vs 最小值 (V) | 2.5 | 2. | 2. | 1.65 |
| Vs 最大值 (V) | 7. | 7. | 36 | 5.5. |
| µs 时间、典型值(μ s) | 0.5 | 0.781. | 1. | 0.6 |
| Vos 最大 25°C (mV) | 7. | 5. | 2.5 | 2. |
| 输入范围 | 至 V- | 至 V- | 至 V- | R-R |
| 输出类型 | OC | OC | OC | OC |
| IQ (max)(mA) | 0.8 | 0.125 | 0.33 | 0.035 |
| 偏置电流(典型值)(nA) | 20 | 40 | 3.5 | 0.005 |
| 最低温度 | –40°C | –40°C | –40°C | –40°C |
| 最高温度 | 85 | 85 | 125 | 125 |
| 附加特性 | VOUT>V+ | VOUT>V+ | POR、失效防护、Vout>V+ | |
| 汽车规范 | ||||
| GPN | NJM2406. | TLV1391 | TL331B | TL331LV |
| 数据表 | NJM2406. | TLV1391 | TL331B | TL331LV |