This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TLV9001 是否可以用作比较器?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539408/tlv9001-is-tlv9001-possible-to-use-as-a-comparator

器件型号:TLV9001
主题: TLV7021 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在寻找价格尽可能低的比较器。

我认为可以将 TLV9001 用作比较器、条件如下所示。

我已经向客户推广 TLV7021 作为 低价比较器、他们想知道是否可以使用更便宜的运算放大器。

——

-在工作温度范围内输出低电压为 0.4V 或更低

-能够跟踪从 100Hz 到 1kHz 的振荡频率

-低功耗型(电源电流为 100μA 或更低)

-如果它是开漏型,它是由 24V 驱动

-如果是推挽式、则为轨到轨式、由 4.5V 驱动

示例电路  

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinichi-San、

    是的、TLV9001 可用作比较器。 请注意、Iq 规格适用于线性模式。 IQ 是比较器模式、可能有所不同。   

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1539408/tlv9001-is-tlv9001-possible-to-use-as-a-comparator

    如果是开漏型、则由 24V 驱动

    -如果是推挽式、则为轨到轨式、由 4.5V 驱动

    [/报价]

    我不确定这意味着什么。 所需的输出高电压是多少?