Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV7021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9001 主题: TLV7021 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在寻找价格尽可能低的比较器。
我认为可以将 TLV9001 用作比较器、条件如下所示。
我已经向客户推广 TLV7021 作为 低价比较器、他们想知道是否可以使用更便宜的运算放大器。
——
-在工作温度范围内输出低电压为 0.4V 或更低
-能够跟踪从 100Hz 到 1kHz 的振荡频率
-低功耗型(电源电流为 100μA 或更低)
-如果它是开漏型,它是由 24V 驱动
-如果是推挽式、则为轨到轨式、由 4.5V 驱动
示例电路

——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi